21.04.2010 14:55 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Was ist mit der Abdeckung für das TD gemeint ? |
21.04.2010 17:07 | |
Beiträge: 2930 Bewertung: (432)
|
Hallo LOGO!-Freunde, hier zwei Bilder von der TD-Kabel Abdeckung. Die sollen nach der Messe dem TD und dem Montagezubehör kostenlos beigelegt werden. Gruss Helmut DateianhangBilder.zip (244 Downloads) |
21.04.2010 17:36 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Aja, jetzt ist der Groschen ...ähm.... der Cent gefallen. Das wäre doch eigentlich auch schönes Gehäuse für eine Logo-Bus-Verlängerung |
25.04.2010 12:46 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Lassen wir uns mal überraschen, wie das Ding aussieht. Mal sehen, wie ich mal ansowas dran komme.... nur deswegen ein ganzes TD bestellen |
25.04.2010 13:52 | |
Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
Sehr gut, die Abdeckung möchte ich haben. Hat jemand schon die Bestellnummer? :D |
Zuletzt bearbeitet von: Stachi am: 25.04.2010 13:57 |
|
25.04.2010 17:13 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Scheint es nur im Paket mit dem TD zu geben. Aber vielleicht bietet Siemens das Ding dann auch mal einzeln an. |
Folgen Sie uns auf