11.11.2010 04:44 | |
Beiträge: 3181 Bewertung:
|
Keine Erfahrung mit Logo und dann so ein großes Projekt? PT100 nur mit Modul AM2 PT100 bzw das neue RTD (Pt100 / Pt1000). Entweder 3 oder 4 Stk, je nach dem was für ein Basis-Modul gewählt wird. Es gibt Basis-Module mit 2/4 analogen Eingängen oder welche ohne. Für die Mischer wären Module mit Transistorausgänge vn Vorteil, wegen der teilweise kurzen Schaltzeiten. Bei 3 Mischern wären das 3 Module, oder halt ein Basis-Module mit 4 Transistorausgängen. Dann würde man nur noch 1 Trans.Modul benötigen. Es gibt seit kurzem das Basis Modul mit Transistorausgängen und endlich mit int. Uhr. Betel hat eine Mischerrsteuerung entwickelt, schau mal mit der Such-Funktion. Lade dir mal das aktuelle Logo-Handbuch und schau im Kapitel Maximalausbau (Seite 26) nach. Im Handbuch werden auch viele andere Fragen geklärt.... z.B. tech. Daten zu Modulen, etc. |
Folgen Sie uns auf