Industry Online Support
Technical Forum
15.07.2007 20:10 | |
Beiträge: 433 Bewertung: (48) |
Hallo pinkpanther, ja, das SP2 kannst Du von den Support-Seiten runterladen: Download SP2. Tomcat |
15.07.2007 22:41 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Vielen Dank. Das ging ja superschnell. Gruß, und schönen Tag noch, PinkPanther |
15.07.2007 22:57 | |
Beiträge: 433 Bewertung: (48) |
Gern geschehen. |
17.07.2007 22:32 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Vielen Dank Mobyfritze, bescheidene Frage was ist HF2 ? Das HW-Config update?? Vielen Dank, Gruß PinkPanther |
17.07.2007 23:08 | |
Beigetreten: 27.01.2007 Letzter Bes: 23.05.2024 Beiträge: 26 Bewertung: (5) |
HF2 ist HotFix2. Keine wirklich neue Version, manchmal aber genau so viele Daten und es sollen ein paar Probleme beseitigt sein. Müsste sich unter www.ad.siemens.de über Support oder Service finden lassen. Ich weiss leider nicht, wo es liegt, da ich 2x im Jahr die aktualisierungs CD bekomme. Gruß Frank |
18.07.2007 12:49 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Vielen Dank Frank, dann mach ich mich mal auf die Suche. Gruß PinkPanther |
Folgen Sie uns auf