Industry Online Support
Technical Forum
14.11.2007 17:58 | |
Beigetreten: 05.04.2006 Letzter Bes: 13.08.2023 Beiträge: 642 Bewertung:
|
Hallo, NEXT_BIT ist jetzt als Excel-Addin verfügbar. Beim Eintragen über Extras -> Add-Ins kann es jederzeit aus dem Menü aufgerufen werden und es wird in die darunterliegende Zelle die Formel eingefügt. Durch "Ziehen" kann diese dann nach unten kopiert werden. www.raeppel.de -> Tools -> NEXT_BIT MfG André Räppel --------------------------------------------------------------------------------- www.raeppel.de
mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel |
22.11.2007 13:30 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung:
|
integriert und getestet. funktioniert einwandfrei! |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
22.11.2007 18:33 | |
Beigetreten: 05.04.2006 Letzter Bes: 13.08.2023 Beiträge: 642 Bewertung:
|
Na das liest man doch gerne! Gästebucheinträge sind auch gerne gesehen. <Werbung> Und wenn man einmal auf der Seite ist dürften die anderen Tools auch interessant sein - mal bissel Werbung in eigener Sache... </Werbung> MfG André Räppel --------------------------------------------------------------------------------- www.raeppel.de
mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel |
Folgen Sie uns auf