11.02.2012 14:52 | |
Beigetreten: 27.11.2011 Letzter Bes: 18.01.2014 Beiträge: 294 Bewertung: (0) |
Hallo Möchte eine Wasserpumpe mit einen Trockenlaufschutz ausrüsten. Dazu habe ich einen Endres &Hauser FTW 420 mir besorgt. Wer kann sich damit aus. Soll an einer Logo OBA6 laufen. DateianhangNivotester FTW 420.zip (61 Downloads) |
11.02.2012 14:56 | |
Beigetreten: 27.11.2011 Letzter Bes: 18.01.2014 Beiträge: 294 Bewertung: (0) |
Hier mal mein Anschlußplan davon wie ich es angeschlossen habe. Pumpe soll über Wasserstand Min ausgehen bis der Wasserstand Max erreicht wird.Erst nach einen Quitierenüber F3 soll Pumpe sich wieder einschalten lassen. DateianhangNivotester FTW 420 Schaltplan.zip (65 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: kontaktloser am: 11.02.2012 15:03 |
|
11.02.2012 15:15 | |
Beigetreten: 27.12.2006 Letzter Bes: 27.04.2024 Beiträge: 1196 Bewertung: (113) |
wunderbar! Sehr gut gemacht. |
11.02.2012 16:11 | |
Beigetreten: 27.11.2011 Letzter Bes: 18.01.2014 Beiträge: 294 Bewertung: (0) |
Wie soll ich das den in der Logo Programieren ? Brauch dazu hilfe. |
11.02.2012 19:31 | |
Beigetreten: 27.11.2011 Letzter Bes: 18.01.2014 Beiträge: 294 Bewertung: (0) |
Hab es mal versucht in einer Simulation was du gemeint hast. Funktioniert aber leider nicht.Q1 Pumpe läuft immer durch egal was I8 macht. DateianhangNivotetser.zip (54 Downloads) |
12.02.2012 11:48 | |
Beigetreten: 27.11.2011 Letzter Bes: 18.01.2014 Beiträge: 294 Bewertung: (0) |
Ja du hast recht habe verwechselt aber auch nach dem austauschen des Moduls funktioniert es immer noch nicht wie ich mir das vorstelle. Wenn I8 (Pegelstand min) auslöst(Wasserstand unter der Fühler) sollte Q1 ausgehen (Trockenlaufschutz). Und erst wieder an nach Quittieren über F3 wieder anlaufen. Aber erst wenn der Wasserstand über I8 Pegel Max ansteht (Wasserstand am Fühler max), DateianhangNivotetser.zip (53 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: kontaktloser am: 12.02.2012 11:49 |
|
Folgen Sie uns auf