Industry Online Support
Technical Forum
02.02.2010 16:49 | |
Beiträge: 2930 Bewertung: (432)
|
Hallo, das interessiert mich. Stell mal dein LSC rein, vieleicht kann ich was finden. Grundsätzlich stimme ich dir zu. Gruß Helmut. |
02.02.2010 17:04 | |
Beiträge: 13 Bewertung: (0) |
Hallo Helmut, hier der Lsc. Ob ich es nochmal mit einer anderen Logo probiere. Dann müsste ich bei einer anderen Maschine mal eine ausbauen und probieren. Aber ich glaube da leigt es nicht dran. Gruß Globetrotter Dateianhang13538-01_Kartonfüller.zip (104 Downloads) |
02.02.2010 18:48 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Du kannst mal das Programm auf die Logo übertragen und sie sogleich, evtl. nach einem kurzen Start, wieder auslesen. Aber, ohne das du das eigentliche Programm vom PC schließt. Dann solltest du 2 Programme geöffnet haben, daß mit deiner Struktur und das von der Logo. Diese beiden Programme kannst du dann in LogoSoft vergleichen (Datei -> Vergleichen). Evtl werden dort Fehler aufgedeckt. Hast du dir mal das Infofenster (F4) beim Übertragen angesehen? Vielleicht steht dort auch schon was. Evtl. auch mal das neuste Update für die LogoSoft aufspielen |
02.02.2010 19:16 | |
Beiträge: 228 Bewertung: (34) |
Hallo, was passiert wenn das Erweiterungsmodul "spinnt", könnte dies das Problem sein? Gruß Tom |
02.02.2010 20:37 | |
Beiträge: 69 Bewertung: (5) |
Hallo kolbtom, das es am Erweiterungsmodul liegt glaube ich nicht. Hast Du über die LOGO Parameter geändert? Dann tritt der Fehler nämlich auch auf. |
Folgen Sie uns auf