08.01.2016 08:25 | |
Beigetreten: 27.10.2015 Letzter Bes: 29.12.2022 Beiträge: 18 Bewertung: (0) |
Hallo liebe Bitakrobaten,
Ich möchten Daten aus einem Verdichtungsarchiv in dem o.g. Control ausgeben. Diese Werte hätte ich nun gerne in einer Zeile mit dem Zeitstempel z.B. 07.01.2016 00:00 Leider wird der Momentanwert 316 ms später abgelgt und rutscht deshalb in eine neue Zeile. Wie kann ich dies ändern? DateianhangDok1.pdf (68 Downloads) |
08.01.2016 13:19 | |
Beigetreten: 16.05.2014 Letzter Bes: 12.09.2022 Beiträge: 7298 Bewertung: (2163)
|
Hallo DK-TME-M, wenn die Zeitbasis in beiden Fällen die gleiche ist, wird der Verdichtungswert offensichtlich millisekundengenau eingetragen, der Momentanwert aber nicht. Der Startpunkt vom Zyklus ist ja auch nur sekundengenau. Als Workaround könnte man diesen Momentanwert, der ja offensichtlich auch nur einmal am Tag archiviert wird, per Script ins Archiv schreiben, mit der ODK-Funktion "TLGInsertArchivData", da kann man den Zeitstempel selbst bestimmen, und wenn der dann gleich dem anderen Zeitstempel ist, sollte es mit der Anzeige in der gewünschten Weise klappen. Mit freundlichen Grüßen Georg Berghof DateianhangTLGInsertArchivData.pdf (68 Downloads) |
PS: If this post did really help you, you may use the Rate-button |
|
Folgen Sie uns auf