15.07.2023 00:04 | |
Beigetreten: 14.07.2023 Letzter Bes: 15.07.2023 Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Hallo ich habe ein 0pp77a Ich habe es zurück gesetzt , allerdings habe ich die E-Mail-Adresse+ Passwort nicht mehr ,mit dem es mal angemeldet war. Gebt es vielleicht doch ein Möglichkeit,das ich das Handy noch benutzen kann ? Also ich die E-Mail-Adresse zurück setzen kann ? Bitte hilf mir Liebe Grüße Sabine Schmidt ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 07/17/2023 08:22:57Neue Überschrift nach Splitten |
|
20.07.2023 14:29 | |
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 18.10.2024 Beiträge: 13982 Bewertung: (1760)
|
Hallo Sabine ?? was hat das mit dem OP77 zu tun? Bzw. Mailadresse und Handy?? wenn ein Problem oder eine Frage besteht, dann bitte konkrete informationen zum Thema und mehr Infos wie Screenshots oder ähnliches Viele Grüße Murof |
If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
Folgen Sie uns auf