03.07.2007 13:18 | |
Beigetreten: 08.05.2006 Letzter Bes: 16.10.2024 Beiträge: 1085 Bewertung: (77) |
Hi, also Du kannst das WinCC flexible-Projekt in STEP7 integrieren. Klick in WinCC flexible auf "Projekt > In STEP7 integrieren...". Für die Kommunikation zwischen S7-300 und dem OP73 muss das Projekt nicht zwangsläufig in STEP7 integriert sein. Überprüf folgendes: - PG, OP73 und CPU sollten unterschiedliche Teilnehmer-Adressen haben. - gleiche Baudrate muss eingestellt sein - Verbindung muss in WinCC flexible projektiert sein. Vielleicht hilft Dir folgender Link: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/23802404 Bye |
Folgen Sie uns auf