Industry Online Support
Technical Forum
15.08.2008 08:46 | |
Beigetreten: 23.01.2007 Letzter Bes: 01.06.2024 Beiträge: 13 Bewertung:
|
Hallo alle miteinander, Habe das OP73 mit der Version 01.03.00.01_01.01 BL 1.9/2007-05-15 Ich habe einen User 'A' angelegt und ihm das Passwort 'AAA' zugeteilt. Komplexere varianten habe ich natürlich auch ausprobiert, aber auch leider erfolglos. Wenn ich im WinCC in den RunTime Modus gehe, und dort auf meine Settingsschaltfläche (F3) mit der Berechtigigung 'Verwaltung' klicke, erscheint der Anmeldedialog. Dort Klicke ich auf Enter und wieder auf Enter und habe ein 'A' im ersten Feld. Dann Pfeil runter und wieder Enter und folglich zweimal den Pfeil nach rechts. So habe ich 'AAA' als '***' dort stehen, klicke Enter, Pfeil runter und wieder Enter und bin angemeldet. Wenn ich das Project dann transferiere und es am OP73 ausprobiere, funktioniert es nicht. Angeblich: 'Ungültiges Kennwort oder Benutzernamen' ... Kann mir da jemand helfen??? Ich habe bestimmt etwas nicht beachtet, es ist mein erster Versuch mit WinCC und einem OP. Also habe ich das Project mal gezippt und auf unseren server hochgeladen, da es 2MB groß ist. >Download< Oder gibt es eventuell eine neuere Version für das OP? Grüße Christian |
15.08.2008 12:20 | |
Beigetreten: 23.01.2007 Letzter Bes: 01.06.2024 Beiträge: 13 Bewertung:
|
Hallo Aranel, danke für deinen TOP-TIPP verflixtes Ding dieser Haken...... Gruß Christian |
Folgen Sie uns auf