09.07.2024 08:35 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 17.04.2025 Beiträge: 1563 Bewertung:
|
Unterstützen S7-300 und S7-400er Steuerungen OPC UA? Nein, die S7-300 und S7-400 Steuerungen verfügen nicht über integrierte OPC UA Server- oder OPC UA Client-Funktionalitäten. Diese Funktionen sind nur in den S7-1200 und S7-1500 Steuerungen verfügbar. Sie können jedoch OPC UA-Funktionalitäten zu S7-300 oder S7-400 Steuerungen hinzufügen, indem Sie zum Beispiel den SIMATIC CloudConnect 7 (CC7) als OPC UA Gateway verwenden. Weitere Informationen: OPC UA: Beitragsübersicht Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebenen Inhalte beziehen sich auf den Zeitpunkt der Erstellung (Stand: Juli 2024). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (CG) |
Folgen Sie uns auf