09.07.2024 08:40 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 17.04.2025 Beiträge: 1563 Bewertung:
|
Wie ist es mit der Lizenzierung von Server/Client geregelt? Brauche ich für jeden Server und jeden Client eine Lizenz oder benötige ich eine Serverlizenz und kann dann eine bestimmte Anzahl an Clients betreiben? Sie benötigen für jede Steuerung eine Lizenz, egal ob Client oder Server oder wie viele Schnittstellen. Die genauen Lizenzkosten sind CPU-abhängig. Die Listenpreise können Sie im SiePortal abrufen. OPC UA: Beitragsübersicht Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebenen Inhalte beziehen sich auf den Zeitpunkt der Erstellung (Stand: Juli 2024). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (CG) |
Folgen Sie uns auf