25.07.2023 05:46 | |
Beigetreten: 18.08.2021 Letzter Bes: 04.01.2024 Beiträge: 17 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen, ich habe die Aufgabe bekommen ein neues Fehlermeldesystem für unsere Anlagen zu entwickeln.
Vielen Dank vorab für jede Rückmeldung! Gruß, Zimmon |
25.07.2023 06:08 | |
Beigetreten: 26.10.2011 Letzter Bes: 17.09.2024 Beiträge: 316 Bewertung: (10) |
Moin, vielleicht hilft dir das weiter. Ich hatte mich vor langer Zeit mal damit beschäftigt und Alarms & Conditions über ein MTP realisiert. Soweit ich mich erinnere brauchst du nur den "Haken" setzen in den Runtime-Einstellungen. Dann einfach mal testen z.B. mit dem uaExpert, , du solltest das Alarms & Condition Objekt dann eigentlich sehen. Simple sample: S7-1500 OPC UA Alarm and condition - 262200 - Industry Support Siemens |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
08.11.2023 08:55 | |
Beigetreten: 01.02.2017 Letzter Bes: 19.08.2024 Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Hallo Zimmon, wir stehen vor demselben Problem. Hast Du eine Lösung gefunden? Was sagt der Support? |
Folgen Sie uns auf