11.07.2024 15:02 | |
Beigetreten: 31.07.2017 Letzter Bes: 07.08.2024 Beiträge: 49 Bewertung: (1) |
Hallo, Anlage: WinCC 7.5.2.11 - WinCC Server - WinCC Client - WinCC ES - S7-1500 Von der ES können OPC UA Server auf dem WinCC Server und der S7-1500 gefunden und Tags "gebrowst" werden. Von der ES kann der OPC UA Server auf dem WinCC Client NICHT gefunden werden. Auf dem WinCC Client läuft der OPC Discovery Server auf Port 4840. Ein lokaler OPC UA client auf dem WinCC Client findet den OPC UA Server ebenfalls nicht, also schliesse ich Netzwerks-Probleme aus. OPC UA Zertifikate am WinCC Client sehen so aus wie am WinCC Server (gleiche Namen und Ablage-Verzeichnisse). Die Siemens Doku "OPC UA Verbindung zwischen zwei WinCC 7.5 Rechner" habe ich gelesen. Hat jemand noch einen Tip? Im Anhang Schema Aufbau. DateianhangWinCC_OPC_UA_WinccClient.pdf (6 Downloads) |
18.07.2024 07:54 | |
Beigetreten: 31.07.2017 Letzter Bes: 07.08.2024 Beiträge: 49 Bewertung: (1) |
Guten Mrogen, Connectivity pack license ist vorhanden. Gruss Chris |
Folgen Sie uns auf