19.01.2022 07:22 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 29.01.2024 Beiträge: 1698 Bewertung:
|
Hallo, ich habe aus dem FAQ das Beispielprogramm ins TIA Portal geladen und den DB19 ("FB_COMM_Integrated_S7-1500_DB") in mein Projekt kopiert. Das ist ein Datenbaustein mit Optimierten Bausteinzugriff. Ich habe nun plötzlich das Phänomen, dass ich die Größe des Arrays für SEND_DATA nicht mehr editieren kann. Ich hatte es von 0..99 auf 0..134 geändert (Hat also mal geklappt) doch nun kann ich es nicht mehr. Ich habe schon verschiedene Sachen ausprobiert. Unter anderem, die Online - Verbindung trennen, oder die Simulations SPS (PLCSim) urlöschen. Ich kann über die Bausteineigenschaften nur noch die Baustein - Nummer ändern. Bei Attribute kann ich auch nicht den Optimierten Bausteinzugriff abhaken. Ich würde gerne die Arraygröße wieder ändern können. Was mache ich falsch? Gruß Eleu |
19.01.2022 08:03 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 29.01.2024 Beiträge: 1698 Bewertung:
|
Hallo Stefan, ja das ist so und ich habe es vielleicht so gemacht. Was kann ich nun tun? Gruß Eleu |
19.01.2022 08:54 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 29.01.2024 Beiträge: 1698 Bewertung:
|
Die Schaltfläche ist nicht bedienbar |
Folgen Sie uns auf