30.06.2021 13:54 | |
Beigetreten: 10.10.2014 Letzter Bes: 17.05.2024 Beiträge: 1725 Bewertung:
|
Hi Erni123, wechsele in das Betriebssystem und gebe unter Start -> Ausführen \\DEOMVM04WC7Uein Danch öffent ein Fenster wo Du alle Freigaben siehst. Wähle die Freigabe an gehe auf Eigenschaften -> Freigabe -> Erweiterte Freigabe entferne den Haken Bie „Diesen Ordner Freigeben“ Gruß schufri |
15.12.2021 08:36 | |
Beigetreten: 11.05.2009 Letzter Bes: 10.06.2024 Beiträge: 65 Bewertung:
|
Könnte an einer inkonsistente DCF Datei liegen. Eine inkonsistente DCF Datei kann verschiedenste unerwünschte Auswirkungen auf ihr Projekt haben (z. B. WinCC Editoren werden nicht mehr angezeigt, keine Datenverbindung zum Server möglich). Ich würde folgendes probieren: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109763043 |
Folgen Sie uns auf