03.09.2022 13:27 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 05.06.2023 Beiträge: 29988 Bewertung:
|
Wie geschrieben, die Wirkenergie T1 hat laut Handbuch die Startadresse 561 und ist ein Double, also 4 Worte lang. Da die LOGO! einen Offset von +1 hat, musst du in der LOGO! dort als Startadresse HR562 angeben. Den Wert kannst du mit einem normalen analogen Netzwerkeingang nicht lesen. Stattdessen musst du den F/I (Gleit-/Ganz) Konverter verwenden. In den Eigenschaften des Konverters musst du Double auswählen und eine Auflösung von 1,000. 1,000 weil im Handbuch nichts von Kommastellen erwähnt wird. Für die Anzeige im Display muss du denn eAq des Konverters auswählen Im angehangenen Beispiel habe ich VW0 genommen. Du musst natürlich eine freie VM-Adresse wählenund darauf achten, dass 4 aufeinander folgende Worte frei sind. DateianhangWirkenergie_Modbus.zip (145 Downloads) |
Folgen Sie uns auf