30.05.2021 19:55 | |
Beigetreten: 02.02.2020 Letzter Bes: 24.02.2024 Beiträge: 28 Bewertung: (0) |
Habe die geänderte UDF in meine LCS eingefügt. Der Ausgang des UDF lässt sich nun beschalten. Der Eingang kann jedoch weder mit einem Zählerstand noch mit einer Funktion beschaltet werden. Warum denn nun das?
DateianhangStorensteuerung.zip (61 Downloads) |
30.05.2021 20:04 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 22.02.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (206) |
Deshalb war die Idee van Ella_68 so falsch nicht, per Parameter ist es komfortabler, siehe Anhang. Wahlweise direkt einen Verweis nutzen oder aber den Parameter über Display eingeben. M.f.G. Scorp DateianhangAntrSW.zip (51 Downloads) |
Folgen Sie uns auf