30.04.2009 13:35 | |
Beiträge: 98 Bewertung:
|
Hallo Antoni, das sieht soweit ganz richtig aus. Den zweiten Kanal hätte ich offen gelassen, aber ich lese jetzt in der Doku (hier der Link: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/34474929), das der zweite Kanal mit dem ersten in Reihe geschaltet werden soll. Ich würde das mal ausprobieren. Ansonsten, um eine Ursache bei der Hardware auszuschließen: Mess mal den tatsächlichen Ausgangsstrom des Sensors mit einem Multimeter. Gruß, Henning |
30.04.2009 15:26 | |
Beiträge: 8 Bewertung:
|
Hallo Henning, also ausprobiert (in Reihe geschaltet) und es geht immer noch nicht. Es ist ja auch nur eigentlich für Diagnosefunktionen für die benutzten Kanäle zu nutzen. |
Zuletzt bearbeitet von: Toto77 am: 30.04.2009 15:36 |
|
30.04.2009 16:08 | |
Beiträge: 8 Bewertung:
|
Ja über Profibus DP und nein ich habe keine S7 aber zur not kann ich es in der Schule ausprobieren. |
Zuletzt bearbeitet von: Toto77 am: 30.04.2009 16:08 |
|
02.05.2009 16:37 | |
Beiträge: 8 Bewertung:
|
Hallo Zusammen, DateianhangS7_300_Baugruppendaten_de-DE (2).pdf (127 Downloads) |
Folgen Sie uns auf