02.08.2011 19:10 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Original-Kabel? |
02.08.2011 21:34 | |
Beiträge: 21 Bewertung: (0) |
Ja ist Orginal |
03.08.2011 14:43 | |
Beiträge: 154 Bewertung: (17)
|
das mit dem Modus an der LOGO! einstellen ist nur bis zur 0BA3 so. Ab 0BA4 muss man das nicht mehr machen. |
03.08.2011 15:08 | |
Beiträge: 21 Bewertung: (0) |
So hab jetzt alles mögliche ausprobiert und habe beschlossen werde es zurückschicken! |
03.08.2011 15:12 | |
Beiträge: 154 Bewertung: (17)
|
das ist aber Schade. Hast du auch mal wegen anderer Software geschaut, die die Com Schnittstelle belegt? |
03.08.2011 15:23 | |
Beiträge: 21 Bewertung: (0) |
ja habe keine Software die die Schnittstelle belegt |
03.08.2011 15:30 | |
Beiträge: 495 Bewertung: (58) |
Hast du auch mal in dieser FAQ gelesen? Vll hilft diese ja... |
Folgen Sie uns auf