03.09.2008 11:53 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 29.08.2024 Beiträge: 1698 Bewertung: (84) |
Hallo moeins, es hat geklappt. Das Geheimnis ist, dass es nur mit PC-Adapter über die serielle Schnittstelle geht. (Ich hatte noch einen. Ergebnis siehe Anhang) Interessant ist ob Ethernet auch geht ? Muss ich noch mal testen. Vielen Dank nochmal. Gruß Eleu Dateianhanglibnodave_hat_Verbindung.zip (253 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
04.09.2008 09:16 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 29.08.2024 Beiträge: 1698 Bewertung: (84) |
Hallo,
Keine Portnummer. Deshalb vermute ich mal, das hierfür standardmäßig in der .dll der Port 102 verwendet wir. (Port für ISO on TCP und S7-Kommunikation) Wie viele Verbindungen zu einer S7-SPS könnte man damit aufbauen ? Oder anders gefragt, wie viele Rechner (Appl.) könnten in dieser Form gleichzeitig über Ethernet mit einer S7 - SPS kommunizieren ?
Eleu Dateianhanglibnodave_iso_tcp_verbindung.zip (243 Downloads) |
Folgen Sie uns auf