Industry Online Support
Technical Forum
14.01.2008 15:52 | |
Beiträge: 5 Bewertung:
|
Hallo PCS7'er, wir setzen PCS7 V6.0 SP2 ein. Ist es möglich, bei einen DIGMON das Ausgabefeld zwei- oder dreizeilig zu gestalten??. Im vorraus vielen Dank. |
17.01.2008 11:08 | |
Beiträge: 1776 Bewertung:
|
Hi, ja ist möglich. öffne @PG_DIG_MON_STANDARD.pdl, objekt markieren, Objekteigenschaften öffnen, Eigenschaften Schrift, Text_Off oder Text_on doppelklicken. Text eingeben und mit SHIFT RETURN mehrzeilig schreiben. Aber Achtung: Wenn Du @-Bilder modifizierst, solltest Du den FAQ beachten http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/22123899 Gruß April |
Folgen Sie uns auf