30.06.2013 12:47 | |
Beigetreten: 05.01.2008 Letzter Bes: 18.06.2024 Beiträge: 85 Bewertung:
|
Werd ich machen. Ist allerdings komisch, da beim Test ja nur noch die OS(Terminal und Anlage)und die AS dran hingen, alles andere war abgesteckt (sh. oben). Erst wenn auch noch der Terminal-Bus abgesteckt wird, ist Ruhe. Wer sollte das Telegramm dann verschicken? Grüsse mescalar Nachtrag: Ich hab alles, was ich zu TimeSync als logs gefunden hab, angehängt; das "001" scheint aber nur die nicht aufbereitete Grundlage für die *.htm zu sein. Erklärung: Alle Daten vom 22.06. können wir vergessen, da an diesem Tag verschiedenes ausprobiert wurde. Die Daten stammen vom 30.06.; wie man sieht, ist der letzte Eintrag vom 28.06. (Uhrzeit wurde manuell verstellt, um die Synchronisation zu überprüfen). Seitdem kein Eintrag mehr, obwohl die Alarme (umgeschaltet zu Slave, umgeschaltet zu Master) regelmässig alle 2 Minuten kommen. DateianhangTimeSyncLogs.zip (88 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: mescalar am: 30.06.2013 13:35 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
01.07.2013 17:25 | |
Beigetreten: 05.01.2008 Letzter Bes: 18.06.2024 Beiträge: 85 Bewertung:
|
Auch hi, und erstmal danke, dass ihr euch so um mein Problem kümmert... Hier sind die logs... Nochmal zur Erklärung (in den ganzen Beschreibungen kann ja auch mal was untergehen) zum Thema "...was auf dem Terminalbus reinfunkt,...": Eben um äussere Störeinflüsse auszuschliessen, haben wir den Test gemacht, NUR AS (1 Karte, 1 IP-Adresse) undOS Terminal (1 Karte, 1 IP-Adresse) und OS Anlage (1 Karte, 1 IP-Adresse) auf einen Switch gesteckt. Also lediglich 3 Leitungen auf dem Switch. Und ja, physisch getrennte Bussysteme, keine 2 Netze über eine Karte. Müsste aber mal nachfragen, ob Terminalbus und Anlagenbus auch in der Produktions-Konfiguration womöglich auf dem gleichen Switch hängen, falls das eine Rolle spielen kann. Grüsse mescalar DateianhangWinCClog.zip (87 Downloads) |
Folgen Sie uns auf