28.02.2022 10:49 | |
Beigetreten: 26.10.2011 Letzter Bes: 01.10.2024 Beiträge: 762 Bewertung: (191)
|
Hallo Benja, auf der von dir erwähnten Download-Seite liegt nicht das SP2 zu PCS 7 V9.0 (SP1) ab. PCS 7 Service Packs stehen nicht zum Download in SIOS (Siemens Industry Online Support) bereit. Diese sind nur über das Siemens Bestellwesen, Mall, beziehbar. Falls du auf der Download-Seite ein SP2 gefunden hast, dann ist dies nur ein SP für eine Software-Komponente, zum Beisppiel für APL. Eine UpdateCollection (UC) setzt die entsprechende PCS 7 Installation voraus. Deshalb kannst du auch nicht die UC03 für deine PCS 7 Version installieren, da du scheinbar das SP gar nicht installiert hast. Welche PCS 7 Version du installiert hast, findest du im Ordner "Installierte Software". UC01, UC02, UC03 innerhalb einer Reihe z. B. PCS 7 V9.0 SP3 sind hingegen kumulativ, d. h. du musst nicht erst UC01 und dann UC02 installieren. Hier reicht es UC03 zu installieren.
|
Zuletzt bearbeitet von: Thunderstorm am: 02/28/2022 10:51:55SIMATIC PCS 7 - Overview |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
28.02.2022 14:52 | |
Beigetreten: 26.10.2011 Letzter Bes: 01.10.2024 Beiträge: 762 Bewertung: (191)
|
Die PCS 7 Lizenzen gelten für die ganze Vollversion, also PCS 7 V9.0 SPx UCy Für PCS 7 V9.1 benötigst du neue Lizenzen.
|
Zuletzt bearbeitet von: Thunderstorm am: 03/25/2022 16:33:49SIMATIC PCS 7 - Overview |
|
Folgen Sie uns auf