11.11.2014 07:21 | |
Beiträge: 12 Bewertung: (0) |
Hallo! Ich möchte das Thema Pelletförderung bzw. Pelletfüllstandsmessung im Tagesbehälter nochmal aufgreifen und wäre als Neueinsteiger sehr dankbar für Hilfe: Geplant ist die Füllstandsmessung mittels Ultraschallsensor der Fa. Pepperl u. Fuchs: Sensor mit zwei Schaltausgängen parametrierbar jeweils als Öffner oder Schließer senkrecht von oben in den Behälter. Meine Frage: Wie würde die Beschaltung der Logo erfolgen, wie sollte sie progr. werdenund wie sollten die Schaltpunkte für min. und max. Füllstand parametriert werden ? Es sollte bei Unterschreitung von min. Füllstand bzw. bei Erreichen des max. Füllstandes eine Förderspirale per Schütz geschaltet werden. |
Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 11.11.2014 08:59Splitted |
|
11.11.2014 08:46 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Hallo BreMi, ich verstehe jetzt nicht, warum Du hier den alten Beitrag wieder hervorkramst und dann doch ein eigenes Thema eröffnest: https://www.automation.siemens.com/CH/tf/WW/de/Posts/117338#top |
11.11.2014 09:08 | |
Beigetreten: 03.09.2014 Letzter Bes: 13.03.2019 Beiträge: 4769 Bewertung: (123) |
Geschlossen. Beitrag wurde doppelt erstellt. Der Zweite ist mit dem Thema Pelletfüllstandsmessungin der Konferenz Logikmodul LOGO!zu finden. Grüße Min_Moderator |
Folgen Sie uns auf