14.11.2020 19:06 | |
Beiträge: 16 Bewertung:
|
Guten Abend, beruflich hab ich mit so etwas nichts zu tun, ich versuche es trotzdem. Gekauft hab ich, ein Siemens Logo 24 CE - 2Stk. Siemens Logo 8 AM2 RTD - ein Siemens Logo TDE. Es ärgert mich noch verschiedenes, hauptsächlich das ich den Fehler nicht finde wie sich die Zündung mit Föhn nach ca 4 - 5 min automatisch abschaltet. Wenn mir jemand helfen könnte wäre ich sehr dankbar. Mit freundlichen Grüßen Gerhard DateianhangTest 14.11.20.zip (100 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: gerd5 am: 11/14/2020 19:32:39 |
|
14.11.2020 19:33 | |
Beiträge: 16 Bewertung:
|
Danke hab ich geändert |
14.11.2020 21:11 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 01.10.2023 Beiträge: 30912 Bewertung:
|
Bei der Förderschnecke verwendest du ja auch einen asynchronen Pulsgenerator, kein Wischrelais. |
14.11.2020 21:46 | |
Beiträge: 16 Bewertung:
|
Ja so wie es in der Zip Anlage ersichtlich ist |
14.11.2020 21:48 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 01.10.2023 Beiträge: 30912 Bewertung:
|
Dann kann das in der Simulation auch nicht funktionieren. |
Folgen Sie uns auf