17.03.2018 11:00 | |
Beiträge: 861 Bewertung:
|
Hallo, Du schreibst, Du hast bei der Telegramm Endeerkennung 1ms eingegeben? Welcher numerische Wert steht in der Zeichenverzugszeit? Probier auch mal den Buffer auf 4096 Byte zu erhöhen. Gibt es Meldungen im Diagnose Puffer? Welches SP Anschaltmodul verwendest Du? Welcher Firmwarestand? Welche ausgabe der CPU und welcher Firmwarestand? Grüße H0556 |
Zuletzt bearbeitet von: H0556 am: 17.03.2018 11:03:39 |
|
17.03.2018 13:52 | |
Beiträge: 10 Bewertung:
|
Ich werde leider erst Montag wieder auf die SPS zugreifen können, melde mich dann aber direkt! |
19.03.2018 10:29 | |
Beiträge: 10 Bewertung:
|
Ich habe bereits 1, 10, 20, 40, 288 jeweils als Zeichenverzugszeit gearbeitet, ich nutze übrigens Step7 V5.5, da sind die Einheiten der jeweiligen Parameter leider nicht dazu geschrieben. Die Vergrößerung des Buffers hat nichts gebracht, im Diagnosepuffer steht nichts. Die Firmware der ET200SP ist 3.3. Genauer habe ich in der HW-Konfig das Modul IM155-6PN-ST-V3.3 eingefügt. Die CPU ist CPU315-2 PN/DP mit Firmware 2.6 3.2 Edit: Tatsächlich war die Firmware für die falsche CPU installiert, leider ist der Fehler aber jetzt auch immer noch der gleiche. |
Zuletzt bearbeitet von: saga! am: 19.03.2018 11:41:13 |
|
19.03.2018 12:19 | |
Beiträge: 861 Bewertung:
|
Hallo, ich hab keine Idee sinnvolle Idee mehr. Was mir allerdings auch komisch vorkommt, ist die farbliche Hinterlegung des Muduls in der HW Konfig. Ich weiß aber nicht was das zu bedeuten hat. Erstell mal einen Service Request. Vielleicht kann Dir der Support weiterhelfen. Grüße H0556 |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
19.03.2018 12:23 | |
Beiträge: 10 Bewertung:
|
Okay, dann such ich mal weiter! Vielen Dank für deine Zeit und Mühe! |
22.03.2018 10:03 | |
Beigetreten: 28.04.2015 Letzter Bes: 07.02.2024 Beiträge: 10533 Bewertung:
|
Hallo, wenn du willst, komm bitte nach English Forum und gibt da seine problem. Hoffe das wir geben hilfe, oder kannst du bitte nochmal geben ein info was problem hast du jetzt? |
With best regards... |
|
Folgen Sie uns auf