13.10.2015 16:35 | |
Beiträge: 6 Bewertung:
|
Hallo, ich möchte im SIMATIC Manager die PG/PC-Schnittstelle einstellen, jedoch kann ich im sich öffnenden Fenster keine Einstellungen vornehmen, da alle Auswahlflächen grau hinterlegt sind (Anhang). Die Verbindung soll über Ethernet hergestellt werden. System: SIMATIC S7-400, Step7 v5.5 sp4, Win7 64bit. Ich habe im FAQ diesen Beitrag gefunden, aber die Vorgehensweise hat auch nicht zum Ziel geführt. Dabei ist mir aufgefallen, dass der Ordner C:\ProgramData\Siemens\Automation\Simatic OAM bei mir gar nicht existiert, wobei dort die Treiber hinterlegt sein sollten, wenn ich das richtig verstanden habe. Wurde Step7 möglicherweise nicht richtig installiert? Ich habe noch nicht viel Erfahrung mit Step7, deshalb bitte ich um Nachsicht.
Alex |
14.10.2015 11:56 | |
Beiträge: 6 Bewertung:
|
Hi, im Anhang sind die Komponenten. Kann man aus der Tabelle etwas bestimmtes ablesen? Viele Grüße Alex Update: Ich habe den Ordner "Simatic OAM" an einer anderen Stelle gefunden ... Er befand sich auf einer anderen Festplatte. Ich weiß nicht genau, ob es sich um ein Backup handelt oder ob er bei der Installation dort gelandet ist, da ich die Installation nicht selber durchgeführt habe. Dateianhangkomponenten.xlsx (321 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: as7890 am: 14.10.2015 12:04:06 |
|
15.10.2015 10:21 | |
Beiträge: 6 Bewertung:
|
Hi,
Alex |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
01.02.2016 13:07 | |
Beiträge: 12 Bewertung:
|
Hallo, ich habe das gleiche Problem. Ich habe Step 7 V5.5 installiert, danach habe ich Tia Portal V13 installiert und mit einer Combo Version Step 7 hochgerüstet. Ich bin auch Mitglied in der Benutzergruppe "Siemens TIA Engineer". Was ich nicht finde auf meinem Rechner ist den "Simatic OAM" Ordner. Kann jemand mir weiter helfen? Viele Grüße DateianhangKomponenten_Step7.xlsx (202 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: javigis am: 01.02.2016 13:14:49Zuletzt bearbeitet von: javigis am: 01.02.2016 13:19:42 |
|
Folgen Sie uns auf