05.09.2017 16:52 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 25.09.2023 Beiträge: 30868 Bewertung:
|
Hier habe ich mal ein Programm für einen 3 Punkt-Schritt-Regler erstellt. Mit PT100 und Anpassung des Sollwerts an die Außentemperatur.
DateianhangHeizungsmischer.zip (88 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
05.09.2017 21:04 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 16.08.2023 Beiträge: 2698 Bewertung:
|
Hier ist eine Minimalausführung für einen Mischer. Die Schaltpunkte müssen natürlich für die Anwendung optimiert werden. Einfach mal ausprobieren. M.f.G. Scorp DateianhangMischer1.zip (75 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
06.09.2017 07:28 | |
Beigetreten: 20.01.2017 Letzter Bes: 11.04.2022 Beiträge: 10 Bewertung:
|
Hallo Scorp danke für Deine Bemühungen. Mit dieser Lösung komme ich zum ausprobieren sehr gut zu recht. |
Folgen Sie uns auf