29.07.2019 13:55 | |
Beigetreten: 06.05.2010 Letzter Bes: 30.04.2024 Beiträge: 1965 Bewertung: (272) |
Hallo Wasserkraftler, wenn ich es richtig sehe ist im Handbuch auch das Reglerschema abgebildet. Hier ist zu erkennen, dass der Ausgang abhängig von den Grenzwerten ist. Ich bin mir allerdings nicht ganz sicher. Mit was möchtest Du simulieren? (PLCSim oder "nur" berechnen) Hier ein Link zur Simulation von Regelstrecken allerdings mit einer 1500er: Regeln von simulierten Regelstrecken in der S7-1500 mit PID_Compact V2, Beitrags-ID: 79047707 Grüße |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 07/30/2019 08:31:48Link optimiert. |
|
Folgen Sie uns auf