19.06.2012 09:41 | |
Beigetreten: 10.10.2005 Letzter Bes: 24.07.2024 Beiträge: 1917 Bewertung:
|
Hallo, PLCSIM wird von STEP 7 V5.5 sowie von STEP 7 (TIA Portal) V11 verwendet. Bei mir funktioniert die Onlineverbindung und das Laden von Bausteinen. Mein Versionsstand ist STEP 7 Professional V11+SP2+Update 3. Anbei der Link für den Download: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/58112582 Mit freundlichem Gruß |
19.06.2012 17:43 | |
Beiträge: 8946 Bewertung:
|
Hallo C,, das aktuelle Update habe ich natürlich. PLCSIM ist V5.4 + SP5 + Upd.2, also auch das neueste. DasProblem konnte ich eingrenzen: Egal welche Schnittstelle im PLCSIM eingestellt wird, es ist unter TIA immer MPI/Profibus aktiv, TCP/IP ist nie aktiv. Das läst sich ja einfach mit "erreichbare Teilnehmer" testen. Das es unter Step7 V5.5 aber einwandfrei funktioniert liegt für mich der Fehler beim TIA. |
Folgen Sie uns auf