13.10.2017 09:01 | |
Beigetreten: 09.07.2015 Letzter Bes: 12.08.2024 Beiträge: 3917 Bewertung: (577) |
Hi, ich hab mal die technische Daten von Deinem PN IO LINK angesehen, da steht unter Leistungsdaten vermerkt, dass Step 7 V5.5 ab SP4 erforderlich ist bzw. V14 Update 1 bzw. PST ab V4.2.1 https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/pv/6GK1411-5AB10/td Gruß, Towome |
|
|
13.10.2017 09:09 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 15.07.2024 Beiträge: 1698 Bewertung: (84) |
Hallo Towome, zum Projektieren braucht man das, o.k. aber man konnte doch mit älteren Step 7 Versionen, dennoch über die HW-Konfig. Änderungen an anderen Geräten vornehmen und auch Speichern und Übersetzen. Lediglich am Gerät, welches mit der neueren Version angelegt wurde, konnte man keine Änderungen vornehmen. Oder habe ich das falsch in Erinnerung? Gruß Eleu |
Zuletzt bearbeitet von: Eleu am: 13.10.2017 09:09:38 |
|
13.10.2017 14:07 | |
Beigetreten: 09.07.2015 Letzter Bes: 12.08.2024 Beiträge: 3917 Bewertung: (577) |
Hi nochmal, schau Dir dochmal das Handbuch zum IE/PB Link an https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109744280 Auf Seite 18 findest Du die zu verwendenden Step 7 Versionen und welches HSP dazu notwendig ist. In der Vertriebsfreigabe steht auch, dass "Das IE/PB LINK PN IO mit der Artikelnummer 6GK1 411-5AB10 ist der Nachfolger für den Netzübergang mit der Artikelnummer 6GK1 411-5AB00. Die beiden Produkte sind ersatzteilkompatibel." D.h. Du kannst in Deiner Step 7 Version entsprechendes Vorgänger-Modul projektieren aber die volle Funktionialität geht eben erst ab V5.5 SP4 HF11 oder STEP 7 Professional ab V14 Update 1. Gruß,Towome |
|
|
16.10.2017 08:24 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 15.07.2024 Beiträge: 1698 Bewertung: (84) |
Hallo Towome, danke für den Hinweis. Ich probiere das mal aus. Gruß Eleu |
Folgen Sie uns auf