02.03.2009 08:52 | |
Beiträge: 29 Bewertung:
|
und noch das zweite bild Ich verwende PCS7 V7.0 SP2 und eine CPU416-3PN/DP |
Zuletzt bearbeitet von: tobi221081 am: 02.03.2009 09:08 |
|
03.03.2009 10:06 | |
Beigetreten: 27.09.2007 Letzter Bes: 18.12.2020 Beiträge: 993 Bewertung:
|
Hallo tobi Jedes mal wenn du einenCFC-Plan die CPU lädst wird die Anzahl der verfügbaren Prozessobjekte verringert. Lädst du also 100 mal 1 PO, sind dein POs verbraucht. Du brauchst aberKEINE neue Lizenz. Ein Urlöschen der CPU setzt den PO-Zähler wieder zurück. Oder du klickst mit einem Rechsklick auf den Ordner "Pläne" der Steuerungund klickst anschließend auf "Pläne" > "Prozessobjekte zurückbuchen". Danach kannst du wieder 100 mal 1 PO laden. Gruß cumulus |
Learn more about visualization - visit the HMI courses of Siemens AG! |
|
Folgen Sie uns auf