14.04.2021 12:40 | |
Beigetreten: 06.11.2020 Letzter Bes: 15.05.2022 Beiträge: 158 Bewertung:
|
Hallo bitte um Hilfe bei der Gestaltung der Verschaltung. folgendes sind meine Gedanken (Optionen, Erweiterungen, Verbesserungsvorschläge erwünscht): Aufgabenstellung: + Umwälzpumpe: - Schalter: Ein/Aus in HMI - Sommer: 4-xh / Tag std. (Kernzeiten: 9-11;14-17) - Sommer: PV schaltet ein (VM-Merker vom ioBroker) - Winter: Kontrolle der VL-Temp. (min.5°C), zyklisch(Zeiten unklar) - Winter: PV schaltet ein, Heizung bis VL-Temp. 10°C + Heizung: + Salz / PH-Senker: + Wassernachfüllung das wäre mein aktueller Stand. V0.0 Winterbetrieb aktiviert DateianhangPoolsteuerung_V1.zip (88 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: 4711Austria am: 04/15/2021 19:18:20 |
|
14.04.2021 14:58 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 28.09.2023 Beiträge: 30896 Bewertung:
|
Da hast du schon dein erstes Problem: Die Bits V0.0 bis V1.7 sind Bestandteil des Worts VW0. Somit hast du eine Doppelbelegung, welche zu Fehlfunktionen führt. DateianhangLOGO! Bit, Byte, Word und DWord.pdf (91 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
15.04.2021 19:19 | |
Beigetreten: 06.11.2020 Letzter Bes: 15.05.2022 Beiträge: 158 Bewertung:
|
1. Beitrag editiert. hier mein Programm, was sagt ihr? DateianhangPoolsteuerung_V1.lsc.zip (92 Downloads) |
15.04.2021 19:23 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 28.09.2023 Beiträge: 30896 Bewertung:
|
Bist du dir sicher dass du das richtige Programm hochgeladen hast? Ich sehe da keine Unterschiede ... |
15.04.2021 19:30 | |
Beigetreten: 06.11.2020 Letzter Bes: 15.05.2022 Beiträge: 158 Bewertung:
|
ich krieg mit dem 80er Jahre Programm noch eine Krise.... ok, neuer Versuch DateianhangPoolsteuerung_V2.lsc.zip (99 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: 4711Austria am: 04/15/2021 19:30:42 |
|
Folgen Sie uns auf