20.06.2011 22:25 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo, auch hat man beim Poti keine Sorgen bezüglich der Impulse je s in Relation zur Zyklusfrequenz... MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
21.06.2011 06:51 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Wo liegt den so die Zykluszeit bei einer Logo! ? Bei einer SPS liegt man so ungefährin der Größenordnung von 5 - 50ms. |
21.06.2011 10:58 | |
Beiträge: 42 Bewertung: (0) |
wenn du keinen Inkrementalgeber nehmen möchtest, nimm doch einen Absolutgeber. Der behält die Werte auch beim ausschalten der Anlage. |
21.06.2011 11:19 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388) |
Hallo! Den Absolutwertgeber kann aber soviel ich weis die Logo nicht auswerten. Im Anhang mal mein anfänglich erwähntes Progi zur Wegmessung und analoger Verstellung eines Zylinders. Dabei wird über ein Linearpoti der Abstand zwischen zwei Walzen gemessen. Dieser Wert wird umgerechnet und ein Zylinder führt einen Sensor zur Farberkennung auf die richtige Höhe nach. DateianhangWegmessung.zip (191 Downloads) |
Folgen Sie uns auf