07.01.2011 23:28 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo slaughter2k, aus Zeitnot nur folgende Anregung zur Lösungsfindung: Im Dateianhang findest du eine Schaltung (ursprünglich füreinen anderen Zweck), die treppenförmige (berechnete) Analogwerte (in B006) wandelt in einen stetigen Analogwertverlauf (also quasi Rampen anstelle von Stufen) erzeugt. Diese Schaltung sollte für eine Lösung deiner Aufgabenstellung modifiziert werden können... ...Die Einschaltschwelle ist anzupassen oder auf den Wert "0" zu setzen. Den Block 006 und alles "davor" ersetzt du durch einen Block "Analoger Multiplexer" (oder ggf. auch mehrere, wenn 4 Vorgabewerte nicht ausreichen sollten). in V1 bis V4 legst du nun z. B. deinen (kleinsten) Anfangswert, den Spitzenwert und den (kleinsten) Endwert ab. Nun musst du nur noch eine Trigger-ansteuerung der Blockeingänge S1 und S2 so ergänzen, dass der von dir gewünschte zeitliche Rampenablauf (StartundHaltezeit) getriggert wird und die jeweiligen Analogwertvorgaben für den jeweiligen "Schritt" (= Rampenendwert) auf den Ausgang des Multiplexers gegeben werden. Die Zeitparameter desImpulsgebers müssen dazu natürlich angepasst werden. Ggf. kann Anstelle dieses Impulsgenerators auch eine Teilschaltung gesetzt werden, die auf Basis der LOGO!-Zyklusfrequenz Impulse erzeugt... MfG Betel DateianhangVorschlag_Rampe.zip (180 Downloads) |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |