14.09.2021 20:15 | |
Beigetreten: 12.09.2019 Letzter Bes: 15.04.2024 Beiträge: 95 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen, Es geht um eine Poolsteuerung. Und davon nur die Ansteuerung vom Solar-Ventil. Soweit so gut. Als Antrieb werde ich einen Belimo SM24A nehmen. Und zum schonen der Rutschkupplung 1x Plus für Auf und 1x Plus für Zu. Und natürlich einmal Masse. Jetzt zu meinem Problem: Im "normalen" Temperaturbereich läuft auch alles. Aber wenn der Frostschutz auslöst und der Antrieb noch läuft kommt es zum Knackpunkt. Vielleicht kann sich das mal einer ansehen und mir ein Tipp zur Lösung geben. Vielen Dank vorab. Dateianhangpool_kotti_v7.zip (149 Downloads) |
14.09.2021 21:12 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 27.04.2024 Beiträge: 32894 Bewertung: (4066)
|
Eine gegenseitige Verriegelung würde aber trotzdem in Erwägung ziehen. |
17.09.2021 21:03 | |
Beigetreten: 12.09.2019 Letzter Bes: 15.04.2024 Beiträge: 95 Bewertung: (0) |
Guten Abend, ich habe noch ein kleines Problem bei dem Projekt. Ich möchte bei den Vor-/Rückwärtszählern B010 & B014 den Zähler über ein HMI vorgeben. Z.B.: Wenn ich jetzt im HMI eine 8 eingebe hab ich in der Logo im Baustein B010 eine 524288 stehen. Wo ist mein Fehler? Dateianhangpool_kotti_v6.zip (149 Downloads) |
17.09.2021 21:16 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 27.04.2024 Beiträge: 32894 Bewertung: (4066)
|
Schön wäre, wenn du uns auch dein HMI-Projekt zur Verfügung stellst. |
Folgen Sie uns auf