04.05.2015 11:57 | |
Beiträge: 20 Bewertung: (0) |
Leider, leider... Es ist unverändert. Trotz deaktiviertem Virenscanner bringt er genau den Bug. Blöd... Gruß DateianhangSIA_STEP7_PRO_V13_SP1@15-05-04_10-46-40_summary.log.txt (106 Downloads) |
04.05.2015 15:22 | |
Beiträge: 20 Bewertung: (0) |
OK, probiere die Dateien erst auf die HDD zu kopieren, um das Laufwerk als Fehlerquelle zu streichen. Eigentlich ist es auch mit Deinstalliert. Zumindest finde ich unter "Programme und Funktionen" nichts mehr. Es war ja auch schon mal die PLCSIM, Safety und Drive installiert. Aber all das wurde Deinstalliert. Wenn das von der Daten auf HDD Installation auch nicht klappt, würde ich mich über nen den Link freuen, den Du meinst wo man das V13 Tia Portal inkl SP1 noch mal alternativ Downloaden kann. Gruß |
03.03.2016 14:07 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Hallo, hast Du dein Problem inzwischen klären können??? Sitzen nämlich genau auf dem selben Ast. :o( MfG |
03.03.2016 14:46 | |
Beiträge: 20 Bewertung: (0) |
Letzter Stand ist das wir eine PC neu Installation durchgeführt haben. Quasi neues frisches Windows 7 Pro. |
Folgen Sie uns auf