18.07.2016 10:03 | |
Beigetreten: 28.05.2008 Letzter Bes: 21.12.2022 Beiträge: 14 Bewertung:
|
Hallo! Habe den PI Regler Baustein benutzt um ein 0-10V Stellventil nach Temperatur zu regeln. Das funktioniert soweit auch. Nun wollte ich noch einen Vergleich des Istwertes zum Sollwert auswerten. Also Istwert > Sollwert, Istwert < Sollwert. Der Vergleich funktioniert auch. Aber sobald ich die beiden Analog Eingänge AI 1 und AI 2 nochmal abgreife im Programm regelt der PI Regler nicht mehr. Schaut doch mal bitte in mein Programm im Anhang! Gruss Tommy DateianhangRegelung Ventil.zip (19 Downloads) |
18.07.2016 13:48 | |
Beigetreten: 28.05.2008 Letzter Bes: 21.12.2022 Beiträge: 14 Bewertung:
|
Hallo! Hat funktioniert! Danke dir!!!!! Gruss Tommy |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf