Industry Online Support
Technical Forum
21.11.2007 14:37 | |
Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
Hallo, ich möchte einen Inkrementalgeber über einen schnellen Zähler auswerten. Der Inkrementalgeber ist mit A bei E0.0 und mit B bei E0.1 angeschlossen. Beim drehen des Drehgebers flackern die LEDs für den entsprechenden Eingang. Leider schaltet der Zähler nicht bei den vorgegebenen 500 Impulsen in das Interrupt Programm. Vielleicht kann da mal jemand drüber schauen und mir sagen wo mein Fehler liegt. Gruß ins Forum M. Schweiger DateianhangTest3.zip (120 Downloads) |
21.11.2007 14:54 | |
Beiträge: 2930 Bewertung: (432) |
Hallo, tausch mal in SBR0 Netzwerk 2 mit 3. Ich denke, erst mußt du das "Ziel" beschreiben und dann den HSC starten. Gruss Helmut |
Folgen Sie uns auf