04.10.2011 13:50 | |
Beiträge: 22 Bewertung: (0) |
Beim drüber fahren der Maus steht da "SIMATIC OP" ?! |
Zuletzt bearbeitet von: gerd_spiller am: 04.10.2011 13:50 |
|
05.10.2011 09:28 | |
Beiträge: 22 Bewertung: (0) |
Ok, wenn ich die bei WinCC flexible rein bekomme, kann ich die dann auch bearbeiten? Oder neötige ich dafür das Pro Tool? |
05.10.2011 09:46 | |
Beigetreten: 29.04.2010 Letzter Bes: 12.08.2024 Beiträge: 1557 Bewertung: (161)
|
Die Projekte können nach flexible migriert werden und dann kann man diese auch bearbeiten. Öffne am besten einfach mal WinCC flexible. Dann oben in der Menuleiste auf Projekt -> Öffnen. In dem Dialog der dann erscheint wählst du links "integriert" aus und als Dateityp "ProTool-Projekt (".pdb)". Das Projekt wird dann nach WinCC flexible migriert. Vorher aber eine Sicherungskopie des Projektes nicht vergessen. Weitere Informationen zur Migration findest Du in diesem Handbuch: SIMATIC HMI WinCC flexible 2008 WinCC flexible 2008 Migration |
05.10.2011 11:03 | |
Beiträge: 22 Bewertung: (0) |
es tut sich nix. Integriert war schon die ganze zeit aktiv. Aber es geht nicht... |
05.10.2011 12:09 | |
Beiträge: 22 Bewertung: (0) |
Ich bekomme die nicht hochgeladen. |
05.10.2011 12:17 | |
Beigetreten: 29.04.2010 Letzter Bes: 12.08.2024 Beiträge: 1557 Bewertung: (161)
|
Worher am besten packen....in zip oder rar Format, dann sollte es funktionieren. |
Folgen Sie uns auf