27.10.2009 08:45 | |
Beigetreten: 05.04.2006 Letzter Bes: 13.08.2023 Beiträge: 642 Bewertung:
|
Hallo salami, stell doch mal paar Screenshots rein, evtl das Programm und nen kleinen Text dazu. Aus den paar dürftigen Infos wird man ohne Glaskugel nicht schlau. Deine Kette steht aber in Automatik? MfG
André Räppel --------------------------------------------------------------------------------- www.raeppel.de mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel |
27.10.2009 20:36 | |
Beigetreten: 05.04.2006 Letzter Bes: 13.08.2023 Beiträge: 642 Bewertung:
|
Hallo salami, durch den S29 ist er durch. Da keine Transition programmiert ist passiert das im gleichen Zyklus. Evtl zählt der Zähler auch deswegen nicht. Was ist die Transition nach S31? Wo hängts da? Und welcher Reset geht nicht? Meinst aber nicht INIT am FB-Aufruf? MfG
André Räppel --------------------------------------------------------------------------------- www.raeppel.de mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel |
29.10.2009 08:46 | |
Beigetreten: 05.04.2006 Letzter Bes: 13.08.2023 Beiträge: 642 Bewertung:
|
Hallo salami, mit den Bilder ist Krampf. Da sind ja auch nicht alle Transitionen zu sehen. in S31 soll solange hochgezählt werden bis T49 erfüllt ist? der Sprung von T49 ist doch vor S31. Bedenke auch dass wenn mehrere Transitionen erfüllt sind die erste gültige (also die linke) genommen wird. Was fehlt in den Transitionen? Das muss doch zu finden sein. MfG
André Räppel --------------------------------------------------------------------------------- www.raeppel.de mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel |
29.10.2009 14:36 | |
Beiträge: 18 Bewertung:
|
Hier ist die folge diese Schrittkette. Helfen Sie mir bitte! |
Folgen Sie uns auf