20.11.2016 19:27 | |
Beigetreten: 26.08.2014 Letzter Bes: 25.05.2023 Beiträge: 221 Bewertung:
|
Hallo, ich habe auch ein Problem ein UDF zum bearbeiten zu öffnen. Vieleich kann mir von euch jemand helfen oder hatte auch schon mal so ein Problem. Viele Grüße Wolfgang ------------------------------------------------------------------------------------------ DateianhangTaktgeber2.zip (53 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 21.11.2016 10:29:56Neue Überschrift nach Splitten |
|
20.11.2016 19:56 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 09.06.2023 Beiträge: 29998 Bewertung:
|
Das UDF ist irgendwie geschrottet. Unter V8.0 wird es in der UDF- Bibliothek nur ausgegraut angezeigt und gibt auch keine Informationen ab. Unter V8.1 wird es in der UDF- Bibliothek auch ausgegraut angezeigt, es gibt aber eine Information ab (siehe UDF1.PNG). Ein direktes Laden der lma-Datei ist unter V8.0 gar nicht möglich, bei V8.1 wird der Versuch des Ladens gestartet und verlangt eine Passworteingabe (siehe UF2.PNG). DateianhangUDF.zip (58 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf