Industry Online Support
Technical Forum
21.05.2012 17:49 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Wechselspannungen lassen sich nicht mit einer AI erfassen. |
21.05.2012 19:52 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Ein solcher Spannungsverlauf lässt sich mit einer AI Karte nicht messen, wenigstens ist mir keine Karte bekannt, die das könnte. RMS ist ein Echteffektivwert von Wechselspannungen. Ich vermute, du willst den Mittelwert messen. Eine Möglichkeit wäre ein RC - Glied in Tiefpassschaltung. |
Folgen Sie uns auf