13.12.2016 13:36 | |
Beiträge: 11 Bewertung: (0) |
Hallo: Ich möchte ein Active Line Module (6SL3330-7TE35-0AA3) als Grid-Wandler auf Beckhoff TwinCAT 3 über Profibus steuern. Die Steuereinheit ist CU320-DP (6SL3040-1MA00-0AA0). Freundliche Grüße Dateianhangpng2pdf.pdf (122 Downloads) |
13.12.2016 13:51 | |
Beiträge: 861 Bewertung: (108) |
Hallo, das sieht so aus als wären die Drive Cliqq Kabel nicht gesteckt. Grüße H0556 |
Folgen Sie uns auf