22.03.2024 15:16 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 26.06.2024 Beiträge: 33239 Bewertung:
|
Was meinst du mit Logikmodul? Das Basismodul oder das Erweiterungsmodul? |
22.03.2024 15:23 | |
Beigetreten: 12.01.2017 Letzter Bes: 14.06.2024 Beiträge: 4 Bewertung:
|
Das Basismodul |
22.03.2024 16:36 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 26.06.2024 Beiträge: 33239 Bewertung:
|
Ich habe eine 12/24 RCE, da tritt dies Verhalten nicht. Da kann wahrscheinlich nur Siemens etwas dazu sagen. Starte einen Support Request. |
22.03.2024 16:58 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 26.06.2024 Beiträge: 33239 Bewertung:
|
Da scheinst du nicht der Einzige zu sein ... Ausgangsrelais Q3 schaltet kurz bei Spannungsaufschaltung der Logo |
Folgen Sie uns auf