Industry Online Support
Technical Forum
20.02.2010 16:58 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Dies habe ich bereits mehrmals gemacht! |
20.02.2010 17:25 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 29.01.2024 Beiträge: 1698 Bewertung: (84) |
Hallo, vielleicht hilft dieser Link : Eswerden die Speicherkonzepte der S7 300 beschrieben. Dort ist auch ein Link bzgl. Urlöschen. http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/7302326 Hast Du ein Field PG mit Slot für die MMC ? Malin den Slotreinstecken, mit Step 7 auf die MMC gehen und dort alle Bausteine löschen. Dann die CPU urlöschen. Betriebsspannung aus. MMC in die CPU reinstecken. Betriebsspannung wieder an. Ich hatte schon mal den Fall, dass sich die Daten auf einer MMC über die Betriebsarten -Schalter der CPU nicht urlöschen ließen (Inkonsistente Daten) Das kann passieren, wenn man während des Betriebes die MMC zieht. Immer wenn ich wieder eingeschaltet hatte, wurden von der MMC die Daten zurückgeladen. Erst nachdem ich mit dem Field PG die Daten auf der MMC gelöscht hatte, ließ es sich wieder in Betrieb nehmen. Gruß Eleu |
Zuletzt bearbeitet von: Eleu am: 20.02.2010 17:28Zuletzt bearbeitet von: Eleu am: 20.02.2010 17:27 |
|
05.03.2010 06:27 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung: (31) |
oder der MMC ist einfach kaputt. das hatte ich auch schon mal und das auch mit nem neuen MMC... |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
Folgen Sie uns auf