28.06.2024 07:32 | ||
Beigetreten: 11.03.2019 Letzter Bes: 06.09.2024 Beiträge: 1569 Bewertung: (288)
|
Guten Morgen, also bei den S7-1200/1500 sind prinzipiell alle E/A's automatisch im Prozessabbild. Bei Klassik CPUs konnte man die Größe ja einstellen, das hat dann oftmals zu solchen Verhalten geführt. Firmware am Koppler wird nicht automatisch hochgerüstet, das muss explizit ausgeführt werden. Und selbst wenn, solange der Koppler nicht in Störung ist, wäre dies auch kein Problem, neuere Versionen sind in der Regel abwärtskompatibel. ***EDIT*** Der Grund warum gefragt habe, ob der Koppler unter Spannung war, zielt darauf ab: Firmware-Update für SIMATIC PN/PN Coupler
Erhöhung der Robustheit der Netzwerkkommunikation bei ununterbrochenem Dauerbetrieb von mehr als 497 Tagen. Zur Unterstützung bei der Überprüfung, ob die Systemkonfiguration im individuellen Fall betroffen ist und gegebenenfalls Maßnahmen notwendig sind, kontaktieren Sie den Technischen Support (Service Request erforderlich). Sollte also der Koppler auch während der Stillstandszet der Anlage trotzdem unter Spannung gewesen sein, könnte es ggf. etwas mit dem Thema zu tun haben. Spricht, ein Firmwareupdate auf V4.2.1 könnte ggf. mal getestet werden. Viele Grüße sancruz |
|
Zuletzt bearbeitet von: sancruz am: 06/28/2024 07:45:12Feedback appreciated, please rate |
||
Folgen Sie uns auf