05.01.2012 22:59 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320)
|
Du kannst deine UDF hier mal als zip-Datei anhängen und wir schauen mal drüber..... |
05.01.2012 23:07 | |
Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
Hallo, danke für die schnelle Rückmeldung. Anbei der UDf. Komisch, in der Demo funktioniert das Teil super. Aber im RUN Modus kein Muckser.
DateianhangFerienschalter.zip (68 Downloads) |
05.01.2012 23:24 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320)
|
Hast du evtl. mal einen Online-Test gemacht? Finde die Zeit von 0,5sec. sehr kurz, vielleicht kommt die Logo/Ausgang da nicht mit. |
06.01.2012 09:10 | |
Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
Guten Morgen, danke für die Infos. Die UDF ist im Programm integriert. Es erscheint auch in der Systemleiste, aus der ich andere Module und Funtionen aufrufe. Ich habe die UDF auch nach dem Modifizieren aktualisiert. Imm noch keine Funktion. Ich habe das gesamte Programm nochmals angehängt. Im Verzeichnis der UDF's heißt das Teil .lma. Aber es gibt nur ein Programmmit Extenson .lsc und dort ist die UDF integriert. Muß ich da noch ein zweites Programm erstellen? Und wie verknüpfe ich die dann. Vieleicht habe ich ja woanders noch einen Fehler? Danke für Eure Mühe. Lutz
DateianhangWohnhaus Düheim.zip (59 Downloads) |
06.01.2012 09:32 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hallo! Ist die Uhr der Logo auch richtig gestellt? |
06.01.2012 10:30 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320)
|
Teste doch mal diese Schaltung auf der Logo, I1 immer an, I2 dann tasten.
DateianhangWohnhaus.zip (55 Downloads) |
Folgen Sie uns auf