27.06.2016 23:19 | |
Beiträge: 8 Bewertung:
|
Guten Abend,
Ich will die Steuerung einer Waschstraße für Kisten mit einer Logo realisieren. Hierfür verwende ich einen Hand-/Automatikschalter und zwei kapazitive Sensoren ( einer für Start, der zweite für Stop). Die Kiste läuft nun auf einem Förderband bis sie den Start-Sensor durchläuft, dann schaltet ein Magnetventil die Wasserzufuhr an. Dieses gibt solange Wasser bis die Kiste den Stop-Sensor durchläuft. Soweit so gut habe schonmal diesen Zustand im angehängten Beispiel programmiert. Jetzt kommt das für mich kniffelige. Da es sich ja nicht nur um eine Kiste handelt sondern um mehrere im kleinen Abstand möchte ich gerne sicherstellen, dass die gerade ausfahrende Kiste nicht die Wasserzufuhr abstellt, obwohl noch die nächste Kiste in der Waschstraße ist. Das Wasser darf erst abgestellt werden wenn beim Ausfahren keine Kiste mehr im Einfahrtsbereich ist. Habt Ihr da einen Lösungsansatz für mich? DateianhangSchaltplan1.zip (37 Downloads) |
28.06.2016 06:11 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 11.07.2024 Beiträge: 33329 Bewertung:
|
Wie wäre es mit diesem Lösungsansatz? Kisten aufzählen, die über den Startsensor fahren und Kisten wieder abziehen, welche den Stopp-Sensor erreichen. Ist der Zählerinhalt >0, bleibt der Ausgang eingeschaltet. DateianhangWaschstraße.zip (45 Downloads) |
Folgen Sie uns auf